Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111 您好!
我们不想使用 XTR111的外部可调稳压器。 如下图所示、通过2.2nF 电容器连接 REGF 和 REGS 是否正确?
现在请让我说明一下、我的理解是否正确。

此致、
Nikhil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.