Thread 中讨论的其他器件:INA293
您好!
我正在使用 TI 的以下电流感应运算放大器:INA293A3以这种方式进行连接:
此偏差的输出电压范围为700mV 至3.3V 时、器件运行状况良好。 我用示波器测量一个非常好的连续直流电压波形。 但是、当器件的输出低于700mV (这意味着电流非常低)时、测量结果为类似于以下信号的方波信号:
这种行为的原因是什么? 也是最重要的。 有人知道如何缓解?
提前感谢。
大家好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TI 的以下电流感应运算放大器:INA293A3以这种方式进行连接:
此偏差的输出电压范围为700mV 至3.3V 时、器件运行状况良好。 我用示波器测量一个非常好的连续直流电压波形。 但是、当器件的输出低于700mV (这意味着电流非常低)时、测量结果为类似于以下信号的方波信号:
这种行为的原因是什么? 也是最重要的。 有人知道如何缓解?
提前感谢。
大家好。
您好、Enrique、
我认为这是由于数据表中提到的过载恢复(第8.2.2.1节)。 或相对于输入电压的带宽响应。 (数据表中的图7-1)。
为了缓解这种情况、一种选择是通过将一个与其中一个输入串联电阻器放置在输入端来形成偏移。 然后、当 Rshunt 处的电压为0V 时、INA293的输入偏置电流将在输入端产生正电压。 它们现在是系统中的失调电压、以及将由此产生的增益误差。 偏移可能是您添加的20µA * RSeries、但该值会因器件而异。 增益误差将是由于 Ib 随 Vsense 的变化而变化。
我认为这是最好的选择、除非您使用我们最近发布的其他器件并使用双向选项、以便输出不会饱和。
此致、
Javier