This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304-SP:PSpice 模型不兼容单电源

Guru**** 1144130 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4304-SP, THS4304, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204544/ths4304-sp-pspice-model-doesn-t-work-with-single-supply

器件型号:THS4304-SP
主题中讨论的其他器件: THS4304TINA-TI

您好!

我正在尝试将 THS4304-SP 用于我的一个项目。 我下载了 THS4304的 SPICE 模型、但当我使用5V 等单电源时、SPICE 模型不起作用。 它只在我使用+/- 2.5V 时有效。 您知道是器件问题还是 SPICE 模型本身问题。 顺便说一下、我使用 ltspice。

此致!

亚当