This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:TL331变体差异

Guru**** 1872900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208386/tl331b-q1-tl331-variants-differences

器件型号:TL331B-Q1

您好、团队成员:

它们之间有何区别  TL331QDBVRQ1和 TL331BQDBVRQ1 ?

我们是否有具有主要差异的文档?

此致!

Juan。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    "B"是在300毫米工艺上的新设计,而不是非 B 的50年前工艺

    首页有一个汇总差异的表。

    主要区别在于偏置电流更低、响应速度略快、电源电流更低且额定最大电源为36V。

    非 B 器件位于 PCN 下方、最终所有器件都将成为"B"裸片-因此最好从"B"器件开始进行新设计。

    对于大多数应用(在数据表规格内运行)、"B"是改进的替代产品。