请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ALM2402F-Q1 主题中讨论的其他器件:ALM2402-Q1、
您好!
我是否可以使用 ALM2402而不是达林顿晶体管进行电流放大? 在我的旧电路中有2N6301和2N6299用于电流放大、我可以使用 ALM2402更改这些晶体管吗?
此致
M. Bulent Kaya.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是否可以使用 ALM2402而不是达林顿晶体管进行电流放大? 在我的旧电路中有2N6301和2N6299用于电流放大、我可以使用 ALM2402更改这些晶体管吗?
此致
M. Bulent Kaya.
尊敬的 M/Bulent:
[quote userid="555468" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204726/alm2402f-q1-alm2402能否使用 ALM2402更改这些晶体管?答案是肯定的、但我们需要有关该应用的其他信息。
我们有 ALM2402的两个版本、即 ALM2402-Q1和 ALM2402F-Q1、其中 ALM2402-Q1可以提供稍高的电流。
达林顿晶体管用于提供电流增益。 如果您使用达林顿晶体管构建 AB 类输出级、集成的 ALM2402-Q1可能具有某些优点和缺点。 如果应用在室温下每通道低于400mA 的范围(ALM2402封装为2个功率放大器)、则 ALM2402可能可行。 如果应用需要更大的电流、则 2N6301和2N6299 能够提供比0.4A 大得多的负载电流。 这完全取决于设计要求。
请向我们提供应用程序详细信息、以便我们能够为您提供帮助。
此致!
雷蒙德