This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 LDO 的 ENA 启用/禁用运算放大器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, SN74LV4053A, TMUX1133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202679/enabling-disabling-op-amp-with-ena-of-ldo

器件型号:OPA2810
主题中讨论的其他器件: SN74LV4053ATMUX1133

我有 OPA2810。

我的 LDO 是 TPS7A2050

我想 通过 TPS7A2050的 EN 启用/禁用 OPA2810

这样可以吗?

我的电路如下图所示:

输出信号从源扇出到 OPA2810、

我想控制某个通道可以输出、而某些通道无法输出。

由于 OPA2810 没有使能 功能、因此我想从 LDO 通过 ENA 实现使能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不允许对断电的输出施加电压、因为这可以(部分)为运算放大器上电;请参阅图63。

    您需要使用具有关断功能的运算放大器、或添加模拟开关(2个 SN74LV4053A/TMUX1133)以断开所有 I/O。