This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:电压电路检测问题

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, OPA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202372/amc3330-q1-voltage-circuit-sensing-issue

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330OPA333

大家好、

我们正在考虑以下用于高电压感测(高达1000V)的电路、因为我们面临以下提到的问题。

请您查看一下并提供您的评论 吗?

 

考虑的原理图:

提供 Vin 60V、并在 Vout R404处观察到结果。

 

  • 上面提到的电压模式在输入电压范围: 10V 到350V,在350V 到380V 之后输出电压是稳定的。

 

 

移除上图中突出显示的电容器后、问题得以解决。

请您提供您的意见以解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    不久前、我就这一问题与我们的现场工程师进行了交谈。 我的问题是反馈电阻器 R182接地而不是中位电压。 由于 AMC3330的输出为+/-2V、因此输出的负部分将削波至 GND。  

    我不知道移除电容器为什么可以解决该问题、为 OPA333提供支持的团队可能有更好的想法-如果您还没有建议、我建议将此帖子发布到他们的论坛以获取建议。