This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:具有迟滞功能的 LM311在 LTspice 仿真中不工作

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225762/lm311-lm311-with-hysteresis-not-working-in-ltspice-simulations

器件型号:LM311

您好、专家!

我们的客户 正在尝试在 LTspice 中使用滞后模拟下面的 LM311电路:

该电路应是一个比较器、其迟滞以2.5V 为中心、具有高阈值3.1V 和低阈值1.9V。  

当仿真运行时、VIN 处于恒定的2.5V、但输出发生振荡。 此问题的原因可能是什么?

请提供帮助。  

谢谢、此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    感谢您的发帖。 迟滞的反馈网络应从 COL_OUT 输出返回到同相输入。 您预期的 VOL 和 VOH 电平是多少?  

    e2e.ti.com/.../LM311.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为我们未收到您的回复。 如有任何问题、欢迎随时回复。