This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:LM2904在低 IO 时从电源轨的输出电压摆幅

Guru**** 2523320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228742/lm2904b-q1-lm2904-output-voltage-swing-from-rail-at-low-io

器件型号:LM2904B-Q1

大家好、

我的客户在其采用单轨电源的设计中使用了 LM2904B-Q1。   计算得到的最小输出为1.6V、

他们发现、在-40°C 与25°C 或105°C 相比、相对于理想结果的输出变化要大得多、不确定是否与下图(Io=0.16mA)相关。 是否有更多数据可用于低输出电流区域?

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    如果它们能够将灌电流减少到0.050mA、则会发现一个很大的改进。 恒流阱驱动器将提供该电流。

    对于大于恒定灌电流驱动器的电流、PNP 发射极跟随器提供电流;最低电压变化接近2mV/C  

    然而,我看到对于-40C 没有问题,输出电压=1.6V 和输出电流=0.16mA ; 1.6V 的值是从哪里来的?