This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:INA226AQDGSRQ1

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232346/ina226-q1-ina226aqdgsrq1

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

e2e.ti.com/.../INA226.pdf

INA226用于监测 汽车中 ADAS 和信息娱乐系统的总功率分布

一个部分用于监控12V/37A、另一个部分用于监控32V/10A。

请查看原理图并分享反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该原理图没有任何问题、似乎电压电平完全在规格范围内。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    Levi DeVries