This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA344:在单位增益配置中、转换区域内性能特性的降级 OPA344与 TLV2461间的比较

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2461, OPA344, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233183/opa344-degradation-of-performance-characteristics-in-transition-region-in-unity-gain-configuration-opa344-vs-tlv2461

器件型号:OPA344
主题中讨论的其他器件:TLV2461、、 OPA325

尊敬的所有人:

我们正在寻找适合单位增益缓冲器配置的运算放大器、以缓冲需要由其他器件(RTU)使用 ADC 测量的高阻抗源电压信号。

该 RTU 的设计并未针对测量高阻抗源进行优化、因为 RTU 中的 ADC 在其输入上具有电压偏差器、以便将输入信号电压降低到不超过最大 ADC 输入电压。

然而、该电压偏离器具有相对较低的阻抗、因此我们需要缓冲高阻抗源的输出信号。 我们的电源轨电压为0到5V、输入电压也为0到5V

我们现已确定了不同的选项、一个是 OPA344、另一个是 TLV2461。

通过查看 OPA344的数据表、我发现有一个转换区域、此区域的特性有可能会降级。

1) 1)我在这里的问题是、如果这种降级已经包含在规格表中、即给定的最小值和最大值中?

2) 2)在 TLV2461的数据表中、我找不到有关此类转换区域的信息。 那么这个部分是否有这个限制、并且有可能是一个单位增益缓冲器的更好选择呢?

感谢您的支持!

此致!

迈克尔