This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:如何理解上拉至 VLOGIC

Guru**** 1507300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2903B-Q1, LM2903, LM393LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233295/lm2903b-q1-how-to-understand-pull-up-to-vlogic

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903LM393LV、LM339

各位专家、您好!

我们正在研究 LM2903B-Q1。 根据典型应用、Vlogic 的输出端有一个上拉电阻器。 我假设这是用于将输出电压转换为 MCU 逻辑电压。 虽然我不是很清楚这一点、如果输出电压大约为30V (接近输入电压)、逻辑电压为3.3V、我们如何将输出电压驱动到3.3V 这样的低逻辑电压?

非常感谢!

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    输出是一个"集电极开路"输出。 它只能自行"低"。

     输出变为"高电平"需要一个"上拉"电阻器。 它不受比较器电源电压的影响。

    上拉电压应为逻辑所需的"高"电压。

    因此、如果您希望输出达到3.3V、请在输出和3.3V 逻辑电源之间连接上拉电阻器。 在该配置中、即使比较器电源为30V、输出也将仅变为3.3V。

     请注意、在低电源电压时、LM2903系列输入电压限制在 Vcc-2V、或者在3.3V 比较器电源上为1.3V (或者在30V 比较器电源上为28V)。

     如果电源和输入电压低于5V、我们建议使用 LM393LV。

     有关更多信息、请参阅 LM339系列应用手册:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南