This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:求和电流检测放大器比较和误差工具求和

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP, INA168-Q1, INA168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233490/ina168-q1-current-sense-amplifier-comparison-and-error-tool

器件型号:INA168-Q1
主题中讨论的其他器件:INA901-SPINA168

我正在尝试比较 INA168-Q1和 INA901-SP (5962L1821001VXC)之间的一些差异。   可从 TI 网站下载的"电流检测放大器比较和误差工具"中没有 INA168-Q1。  我希望将该组件的数据添加到"比较和错误工具"中。  电子表格以 INA180x1 (高侧)开头、并且 P/NS 上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的问题和使用 E2E 论坛。 我正在研究这个问题、并将在周一回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

     电流检测放大器比较和误差工具不支持 INA168、因为器件的精度取决于所选的电阻器、而这不是器件固有的精度。 正在考虑您的请求。  电流检测放大器比较和误差工具是 TI 提供的一套便利工具的一部分、可与 INA168产品页面中提供的许多器件链接配合使用、因为 当前形式的比较和误差工具不适用于、可能需要清理这些链接 即 INA168