This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:电流表在电压瞬态期间无法读取操作。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220, INA237, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236902/ina220-current-meter-is-failed-for-reading-operation-during-a-voltage-transient

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件: INA237INA240

您好!

我们将上述 P/N 用于电流测量、具体方案如下:

 

我们使用的序列非常简单:

  1. 将 Vout2_R 设置为9V ->预期结果由 INA220测量
  2. 将 Vout2_R 设置为16V -> INA220停止工作、只能在平台上电序列后恢复。

其他意见:

  • 在9V 到16V 的瞬态过程中、Vout_2上会出现以下波形:

我们认为 INA220无法满足这种电压瞬变的要求。

对吗?
请告诉我们可以做些什么来改进设计。

谢谢。
内塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neta:  

    是的、INA220是一款较旧的器件 、无法很好地处理快速共模瞬变。  

    我建议升级至 INA237、它是一款性能更好的较新直接替代器件。 唯一的引脚分配差异是 INA237上的引脚3为 ALERT、如果不使用该引脚、则可能会保持悬空。

    我们的 INA240/241等模拟电流传感器更适合这些快速瞬变、但 INA237可能至少能够在不进行下电上电的情况下从此瞬变中恢复。  

    切拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回复。

    看来我们不是正确的路径。

    我们在寻找最有弹性的解决方案、同时假设下电上电不适用于我们的应用、但复位操作适用。

    我们来看看。

    谢谢。