This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA404:OPA404_Circuit Understanding

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA404, OPA637, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234261/opa404-opa404_circuit-understanding

器件型号:OPA404
主题中讨论的其他器件: OPA637TINA-TI

您好!

需要以下电路了解运算放大器 OPA404的输入5V 馈送情况。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定输入具有不同的电压、即引脚2在没有中间电阻器的情况下为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nafisa,

    除非您想 将电压源用作比较器、否则您不能直接向运算放大器的反相输入(引脚2)施加电压源。  在这种情况下、输出将被推到 接近 其负值(V-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上了实际的电路图像。 的输入  求和 电路来自跨阻放大器(OPA637)输出 电池_直流 的封装电压 12.2V 根据 IS1电流输入为-10nA 时的仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nafisa,

    首先、我要说的是、您的原理图很难阅读、因此我在下面使用的元件值可能存在一些错误。

    从直流电角度来看、下部电路(OPA637)未起任何作用、因为它由 C14电容隔离-因此、上部运算放大器的反相增益为 G=-1/425.5、从而产生 VF1 = V1*增益=-15V/425.5 =-35.25mV -见下文。

    您会说、当电流输入 IG1为10nA 时、您读取的 SCAT_DC 电压为12.2V、但您不能拥有如下所示的交流耦合(C10)直流电流、因为这会导致 IOP1 (OPA637)的输入在正电源轨上饱和(非线性操作)。  

    因此、电路只能在没有 C10电容器的情况下工作、如下所示。

    要描述超出如上所示直流工作点的电路响应、必须提供有关 IG1交流输入信号的信息。

    例如、在1kHz 下使用1uA 的 IG1、会产生如下所示的输出。

    下面我附上了 TINA-TI 原理图供您自己进行仿真。

    e2e.ti.com/.../NAFISA-OPA404.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并附上了实际和电路及其响应。 请说明此运算放大器与反馈的肖特基二极管和电容器如何防止出现抖动。 这是积分器电路吗?

    此外、关于以下电路输入、它包括直流和脉冲输入。

    附上了应用电路供参考。

    光电二极管的输出与输入光成正比、因此恒定光会产生直流信号、而振荡光会产生振荡信号。 这取决于激光二极管。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nafisa,

    1. 您在页面顶部显示的电路具有47V/V 的增益。  请参阅曲线2的斜率。
    2. 15V 和20Meg 输入 移位 35mV 更改了增益曲线。  (15V/20M)(47k)= 35mV。  请参见曲线2的偏移量。
    3. 肖特基二极管将输出范围限制为+/-一个二极管压降(请参阅曲线1)。  
    4. 因此、放大器的唯一线性响应用于大约-3.5mV 至+3mV 的输入。  这对应于127mV 至-166mV 的输出摆幅。
    5. 该电路的总和是将15V x 20M 的偏移量加到输入信号 x 1k 中。
    6. 该电容器用于对输出 fc = 1/(2pi (47k Ω)(100pF))= 33kHz 进行滤波。

    我  

    e2e.ti.com/.../sum-witth-diode.TSC

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    艺术