This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:差分模式的输入阻抗

Guru**** 1129280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810, OPA863
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237511/opa810-input-impedance-for-differential-mode

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件: OPA863

您好!

根据 OPA810的数据表、这仅描述了"共模"输入阻抗情况的规格。
另一方面、以另一个运算放大器(例如 OPA863)为例、这里有关于"共模"和"差分模式"输入的说明。

您的意思是不描述"差模"输入阻抗的运算放大器不应该使用差动电路,例如减法电路?

Br、
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:  

    您绝对可以将两个放大器用于差分放大器电路、如减法器。 差分输入阻抗的规格有点令人困惑、因为它是未连接反馈时输入之间的阻抗。 在普通放大器电路中、电路的环路增益将导致输入端之间的阻抗有效地非常高、这就是许多数据表不列出差分值的原因。  

    此致!  

    雅各布