This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC081:TLC081输入失调电压零点电路

Guru**** 1157550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237150/tlc081-tlc081-input-offset-voltage-null-circuit

器件型号:TLC081

我已收到 TLC081、我将用它来实现电流检测电路。 我现在将测试 TLC081以消除偏移、如第15页的 DS (输入失调电压空电路)所述。

我确实将两个输入都连接到基准、并且在引脚1和5之间、100k 的 电位器和5.6k 欧姆的电阻器连接到 VDD (在本例中为5V)。 DS 第15页介绍了该设置。  

在这种情况下、在引脚6上测得的最小输出电压为237mV。  

我感到困惑、因为这不是我所期望的。 如果没有弄错、该器件应提供2mV 输出、如 DS 第5页(VIO 输入失调电压= 2000uV)上所述。

我该怎么做? 是否有任何帮助?

谢谢。

F. Ursino.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示实际电路。 如果没有负反馈、则将器件作为比较器运行。 输出负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    您收到消息后、我已 按照原理图准备好设置。 在输出端连接一个1k 欧姆的电阻器。 用于偏移的电位器为100k 欧姆。 在引脚6上、在两个输入都为基准电压的情况下测量156mV 电压。 我预计电压要低得多。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我在原理图中将运算放大器连接为 AD544JH、这是因为我无法找到 TLC081的模型。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科,

    这里的问题是、运算放大器无法在输出上完全输出0V。 您将达到输出摆幅限制。 若要了解与此相关的更多信息、请参阅以下有关输出摆幅限制的 TI 高精度实验室视频。  https://www.ti.com/video/6279999026001 

    最简单的方法是使用双电源分别为 V+和 V-提供+/-2.5V 电压。 您不必更改任何输入、输出将只是您的失调电压。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我会按照您的建议尝试、看看会有什么结果。 此致。