This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:WSON 封装生产 ETA

Guru**** 2500605 points
Other Parts Discussed in Thread: JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240120/jfe2140-wson-package-production-eta

器件型号:JFE2140

我们有兴趣在最大限度减小可用布板空间的情况下将 JFE2140双路 N 沟道 FET 用于新设计。  我注意到、2mm x 2mm WSON 封装已经预发布。 您是否有一个棒球场 ETA、以了解何时将投入生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arturo、  

    我们的目标是在1个月内发布。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在任何地方记录了发布日期? 是否也可以提供 wson 封装的订购器件型号?  我没有在数据表中列出它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arturo、  

    不会记录该版本。 我们的项目经理表示、从现在起、将在一个月内完成。 wSON 的可订购器件型号为 JFE2140DSGR。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通