TI 支持团队、您好
1.电源正负端子的输出效率与输出端子相比如何?
2. 如果输出是20mA、电源端的电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、下雨了、
1.电源正负端子的输出效率与输出端子相比是多少?[/报价]你必须看看 热力学定律的问题,其中 Power_in = Power_Out。
在本例中、POWER_IN = Vcc * ICC + Vee*IEE (Vcc 是正电源轨、Vee 是负电源轨)。
POWER_OUT =输出电压*输出电流
SUM OF_Power_IN = SUM OF_Power_OUT + SUM OF_Power_LOSS
功率放大器的功率损耗主要是:静态电流功率损耗 Iq ,其中(Vcc - Vee )*Iq 是直流功率损耗的总和。
就交流功率损耗而言:(VCC-Vout)* icc,其中 icc 是通过 Vcc 电源轨上的驱动元件、BJT、MOSFET 或其他控制元件的正电流。
(Vee - Vout)* IEE,其中 IEE 是流经 Vee 电源轨上驱动元件的负电流。
%output_efficiency = 100* sum_of_Power_out/sum_of_Power_in
这与线性稳压器(LDO)或开关电源中的%power_efficiency 计算类似。 在一个开关电源示例中、93%的电源效率意味着93%的输入功率被转换为输出功率、7%的是开关元件和驱动器中的功率损耗。 在 LDO 中、此效率要低得多。 功率放大器没有什么不同、效率也不高、因为这是线性操作、即 A 类、B 类或 AB 类功率转换操作。 如果运算放大器需要更高的电源效率、则可能需要 C 类或 D 类、但这些放大器会引入失真和更高的谐波等。 它用于不同的应用。
2. 如果输出电流是20mA,电源端的电流是多少?正如 Clemens 指出的那样、在 OPA454运算放大器中、输出电流和输入电流彼此独立。
这里是一个直流稳压器示例。 如果我在输入端具有100Vdc、10mAdc (1W 输入功率)线性稳压器、如果效率达到100%、输出可以提供高达10Vdc、100mAdc。
如果稳压器的效率为20%、则常规输出最高只能提供10Vdc @ 20mAdc 的电流。
功率放大器以类似的方式工作。
如果您对该主题感兴趣、请向我发送 OPA454或类似的原理图、我很乐意 在 tina 中模拟%power_efficiency 的原因和影响。 如果您想计算放大器中的直流或交流功率传输、这里有一张功率方程幻灯片。
我现在要结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德
[/quote]