This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002-Q1:共模输入电压范围内的误差分析

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241891/tlv9002-q1-error-analysis-within-common-mode-input-voltage-range

器件型号:TLV9002-Q1

大家好、  

在 EC 表中、规格达到 Vcm=Vs/2。 客户想要评估整个 VCM 范围(从 V--0.5至 V++0.5V) 输出误差、如何评估以下因素随 CM 范围的变化?

我在图部分中看到、只有 IOS Ibias 和 Vos with Vcm 图、如何评估 PSRR 和 CMRR 随 CM 电压的变化? 谢谢!  

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:  

    对于 CMRR、我们的电气特性表确实显示了 VCM 范围内的典型 CMRR、如测试条件列所示。 Vcm = Vs/2的条件适用于所有规格 除非另有说明 对于 CMRR 规格、我们列出了每个行项目的 VCM 条件。  

    对于 PSRR、如数据表的第8.3.2节所述、转换区域中的性能预计会类似于 CMRR。 我们不提供 VCM 上的典型曲线、但我可以采用一些示例数据来帮助了解 VCM 上的变化。 请注意、这 是仅包含几个器件的单独样本集、不能用作统计分布或典型数据表行为。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款5-1.4=3.6V、5-0.8=4.2V、这意味着无法保证3.6V 至4.2V 之间的输入共模电压(PSRR、CMRR、Vos、IB 等)的精度、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QWB:

    这并不是本段提到的输入共模电压的精度。 实际情况是、在该转换区域中、失调电压、CMRR、PSRR 等某些规格在与在转换区域外运行相比时可能会发生漂移或变化。 在下面所示的数据表中的图7-4可以很好地看到这一点。 转换区域用红色虚线标出、表明器件可能会在正向或负向偏移电压、但这并不确定、并且可能会因器件而异。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回复,您能给我 V+=5V,V-=0V。的偏移电压、CMRR、PSRR 等吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QWB:

    无论您的电源是+/-2.5V、5V/0V 还是15V/10V、转换区域将在偏离正电源轨的相对恒定的电压下运行。 无论电源电压如何、您的转换区域将大约比正轨低1V。 当输入共模范围为 0和4V 时、就会出现高 CMRR 区域。

    CMRR 和 PSRR 等规格是失调电压的函数、可通过以下公式得出。

    CMRR =(ΔVCM Ω)/(ΔVos Ω)

    PSRR =(ΔVsup μ V)/(ΔVos μ V)

    由于转换区域会引入较大的失调电压、因此这将降低 CMRR/PSRR。 此处的关键信息是、如果输入 共模(Vicm)保持在 V-≤Vicm≤(V+- 1V)范围内、则将保持在具有高 CMRR、PSRR、THD 等的区域中。

    有关这方面的更多信息、请参阅以下 TI 高精度实验室视频。

    CMRR: https://www.ti.com/video/4662542619001 

    PSRR: https://www.ti.com/video/4662585116001 

    此致!
    杰瑞