This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:集成式 LDO 和滤波式 VDD1

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1243804/iso224-integrated-ldo-and-filtered-vdd1

器件型号:ISO224

您好!

我想了解 ISO224器件中 VCAP 引脚的功能。

根据数据表、我了解此引脚与器件内提供4V 输出的内部 LDO (低压降稳压器)有关。

但是、我不确定此集成 LDO 的用途。 它是用作器件的内部电源、还是有其他用途?

此外、我计划使用拓扑功率直流/直流转换器产生 VDD1、我担心 VDD1上的噪声会如何影响 ISO224的输出噪声。

是否建议在 ISO224中的牵引式直流/直流转换器和 VDD1之间插入 LDO?输出噪声是否与 VDD1完全去耦?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 LDO 不用于为外部电路供电。

    VDD1的 PSRR 优于 VDD2的 PSRR (请参阅图29)。 因此、在 VDD1之前放置第二个 LDO 可能用处不大。