This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:频率响应对电源电压的依赖性

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1243927/ina186-q1-frequency-response-dependency-on-supply-voltage

器件型号:INA186-Q1

尊敬的 TI 团队

电源电压对放大器频率响应有何影响?

在数据表中、数据适用于5V 电源。 如果由1.8V 供电、会出现什么情况?

我正在使用 INA186A2Q1

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    只要输出电压(Vout)保持在线性区域内(即100mV 到 Vs-100mV)、器件的带宽就不受电源电压的影响。

    此致、

    彼得