主题中讨论的其他器件:OPA810、 TINA-TI、 ADS127L11
Q1:如果需要将滤波器从500K 增大到5M、如何更改滤波器器件的值?
Q2:是否需要 OPA810电路? 我们能否将其删除? 有没有其他关于带宽5M 的建议 OP?
Q3:只参考示波器前端电路、如果电阻分压器位于同一 PCB 上、是否可以移除 C1和 C2电容器? 我假设由于探头导线电容的原因、只需要示波器探头。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Q1:如果需要将滤波器从500K 增大到5M、如何更改滤波器器件的值?
Q2:是否需要 OPA810电路? 我们能否将其删除? 有没有其他关于带宽5M 的建议 OP?
Q3:只参考示波器前端电路、如果电阻分压器位于同一 PCB 上、是否可以移除 C1和 C2电容器? 我假设由于探头导线电容的原因、只需要示波器探头。
您好、Liping、
谢谢!
西马
对于问题1、参考设计来自 ADS127L11的数据表。 您能详细介绍一下靠近 ADC 的 C1、C2、C3、C4以及更高的22nF 器件吗?
我们有这么多的滤波器、但为什么我们不能把它组合在一起呢?
对于问题3、我的设计用于电压测量、例如示波器。 但是、我们不会在我的应用中使用任何探头。
这意味着 CH1将通过导线直接连接到测量点。 我们可以移除输入电阻分压器上的电容器吗?
您好、Liping、
C1、C2、C3和 C4是使用全差分放大器(FDA)的多反馈拓扑(MFB)的一部分。 MFB 提供二阶滤波器+滤波器响应、在上述情况下、为平坦通带的巴特沃斯响应挑选了值。 输出端的滤波器提供另一个滤波器(总共三阶滤波器)并在 ADC 之前充当电荷桶滤波器。 更高阶滤波器将在截止频率提供步进衰减、这可能导致总体噪声更好。 此外、显示的电荷桶滤波器改进了 SNR 和 THD。
参考资料如下:
是的、这是正确的 、如果您进行的直流输入设计无需切换到交流耦合、则可以移除电容器。
谢谢!
西马