This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C11:TINA 模型启动时的脉冲

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC23C11, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247391/amc23c11-tina-model-pulse-on-start

器件型号:AMC23C11
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们使用的是 AMC23C11 TINA-TI 模型、并注意到在开始瞬态分析时出现了一种奇怪的行为。

在下面的示例中、我们选择500mV 的基准电压和0V 的输入、以便接收上拉至高电平(3.3V)的输出。 我们应该期望输出为恒定逻辑高电平、但我们始终会看到干扰、该干扰会将输出拉低约100us、接近瞬态分析开始的时间。

我们想知道这是 TINA 模型的问题、还是 AMC23C11实际上观察到了这种行为。  

我还附上了我在下面这封邮件中用来演示这一点的 TINA 文件。  

谢谢!

C·卡丹布希尔  

e2e.ti.com/.../amc23c11_5F00_startup.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Crisvin、

    这种行为很正常、但不希望出现。 请稍后再尝试调整观看窗口/时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我确认这一点!