This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:请求数据 RE:大信号 GBW 和压摆率性能

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247472/lmh6321-request-for-data-re-large-signal-gbw-and-slew-rate-performance

器件型号:LMH6321

TI 是否有关于该主题标题的任何信息?  或者、除了数据表中列出的数据外、是否有任何其他可用数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

      有关 LSBW 或压摆率的任何具体信息您是否在寻找数据表(电气特性和图解)中给出的其他信息?  

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、

    查找当 V_IN = 5Vpp 和10Vpp 时的 LSBW 数据、并在 V_IN =+/- 15V 或更高时查找压摆率数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我们将对此进行深入探讨、我们会尽快与您联系。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donald、

    我们有针对4Vpp 输入的 LSBW、它接近45MHz、5Vpp 输入也将具有类似的 LSBW。

    此致

    阿南特