This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328:OPA3S328 SPICE 模型在 LTSPICE 中不工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, OPA3S328, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248341/opa3s328-opa3s328-spice-model-not-working-in-ltspice

器件型号:OPA3S328
"Thread: Tina-TI、PSPICE-FOR-TI"中讨论的其他器件

您好!

我正尝试在 LT Spice XVII 中使用提供的 SPICE 模型模拟 OPA3S328。

我的电路接线方式与 sboa521应用手册中的图1-1完全相同。 当我针对直流工作点运行简单的.op 仿真时、我在 SPICE 日志中获得了以下错误:


警告:与节点 U1:_OPA3S328_switch:_U24:_U1:NVCC 的连接少于两个。 此节点由 E:U1:_OPA3S328_switch:_U24:_U1:V 使用。
警告:与节点 U1:_OPA3S328_switch:_U22:_U1:NVCC 的连接少于两个。 此节点由 E:U1:_OPA3S328_switch:_U22:_U1:V 使用。
警告:与节点 U1:_OPA3S328_switch:_U25:_U1:NVCC 的连接少于两个。 此节点由 E:U1:_OPA3S328_switch:_U25:_U1:V 使用。
警告:与节点 U1:_OPA3S328_switch:_U23:_U1:NVCC 的连接少于两个。 此节点由 E:U1:_OPA3S328_switch:_U23:_U1:V 使用。
警告:与节点 U1:_OPA3S328_switch:_U26:_U1:NVCC 的连接少于两个。 此节点由 E:U1:_OPA3S328_switch:_U26:_U1:V 使用。
警告:与节点 U1:_OPA3S328_switch:_U27:_U1:NVCC 的连接少于两个。 此节点由 E:U1:_OPA3S328_switch:_U27:_U1:V 使用。


这似乎在模型内部、并且问题似乎仅在包含的模拟开关是反馈环路的一部分时发生。 如果我不将开关包含在放大器反馈环路中、则一切都正常、即使开关本身也是如此。

有人能验证模型是否正确吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不支持 LT Spice、但我们同时为免费提供 Tina TI 和 PSpice for TI、两者都具有可在产品主页上找到的功能模型。  

    可在此处下载 TINA TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    可在此处下载 PSpice for TI

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

     关于应用手册发布日期、应用手册位于上述型号发布之前。  应用手册仿真使用完全相同的运算放大器核心模型、但使用简化的开关阻抗模型、但提供了对稳定性、噪声、稳定性和带宽的准确估计。  请参阅以下 TINA-TI 示例:

    TINA 闭环瞬态和交流频率响应文件(示例):

    OPA3S328_2Mohm_CLOSED_LOOP_EXAMPLE_KEEP.tsc

    TINA 开环交流稳定性分析文件(示例):

    OPA3S328_2Mohm_OPEN_LOOP_STUY_EXAMPLE_K.TSC

     谢谢。此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供应用手册仿真文件。

    我的计划是使用 OPA3S328模拟整个模拟前端。 由于我不太熟悉 TINA-TI 或 PSpice for TI、 如果我在承诺学习新的仿真环境之前决定切换到其中一种、我是否会遇到任何限制? 我想 或许限制节点大小? 或模型兼容性? 这可能是另一个线程的问题、

    非常感谢您的快速回复。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    上面的 Chris post 上显示的 OPA3S328官方版本 TINA-TI 或 PSPICE-for-TI 模型包含两部分、即 运算放大器 OPAx3228块和开关模型。 OPAx328运算放大器模块没有问题。 并且在这两个仿真器上运行完美。  然而、众所周知、开关模型块主要在 TINA-TI 上表现出一些收敛问题、在极少数情况下、某些电路或配置上的 PSPICE 收敛问题、例如交流开环稳定性分析。  为了解决这个问题、需要对模型进行修订。

    在我的上面文章中提供的应用手册中的 TINA-TI 文件使用完全符合完整运算放大器规格的相同 OPAx328运算放大器块、包括 AOL、频率范围内的输出阻抗、噪声、偏移和输入/输出范围限制等。  但是、应用手册在 OPA3S328模型发布之前、因此使用了简化的开关模型。 该简化的开关基于开关上的典型寄生电阻和电容(RON、CIN 和 COUT)。  这提供了良好的一阶近似值、以检查 TIA 电路上的稳定性、带宽和噪声。   

    如果您想了解 PSPICE-FOR-TI 或 TINA-TI、那么这会是您的首选。  我们支持两种仿真器。  如果您在仿真电路时需要帮助、请告知我们。  

    谢谢。此致、

    路易斯