This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903PWRG4、LM2903PWR、LM2903BIPWR

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249488/lm2903-lm2903pwrg4-lm2903pwr-lm2903bipwr

器件型号:LM2903

我们计划在我们的项目中使用这些器件 LM2903PWRG4、LM2903PWR、LM2903BIPWR。

 我们需要以下信息、您能提供吗?

 

当其中一个输入低于零或为负时、输出状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LM339应用手册的第2.9节。 简而言之、这超过了绝对最大额定值、可能会损坏器件。 输出状态未定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 所说、当 输入被强制低于接地值(-0.4V 或更高)时、输出可以反转或随机改变状态、即使输入电压仍然很大。

    要驱动远低于地电平的输入、需要大量电流(>50mA)-这不是正常工作条件。

    根据应用手册、如果预期出现负电压、则建议使用串联限流电阻器和外部钳位二极管。