This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:IBIS 模型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253229/lmh6629-ibis-model

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在为放大器 LMH6629寻找 IBIS 模型。 如何获得 IBIS 模型? 以及用于  LMH6629的 SPICE 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    器件的产品页面上提供了一个适用于 LMH6629的 PSPICE 模型。  我们没有现成的 IBIS 模型;我相信您可以构建一个模型、但 IBIS 模型的输入/输出性质与 SPICE 仿真的焦点不同。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我想知道如何使用信号 完整性和电源完整性仿真器来运行 PCB 后布局仿真。 我们通常需要哪些放大器模型来执行 SI/PI 分析? IBIS 还是 SPICE?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     我们不为模拟器件提供 IBIS 模型;因为 IBIS 模型 包含 与 IC 芯片的数字缓冲器具体相关的信息。  IBIS 模型模拟系统级 PCB 行为、特别是对从外部世界到产品数字输入/输出(I/O)缓冲器的连接进行建模。 您可以使用不同的软件提取 PCB 寄生效应、并使用 PSpice for TI 或 TINA-TI 中的模型对这些寄生效应进行建模。  

     我们为 LMH6629提供了 SPICE 和 TINA-TI 参考设计电路、您可以在器件产品文件夹中的"  设计和开发"选项卡下、然后在"设计工具和仿真 "类别下找到该电路、正如 Alec 所指出的。  

    谢谢!
    西马