This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:VIN 共模范围

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256959/amc1311-vin-common-mode-range

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:AMC1302

尊敬的专家:

以下是 AMC1302中的 VCM 描述。 但我在 AMC1311数据表中找不到 VCM 范围。 您能解释一下为什么电压感应放大器中没有 VCM 规格吗? 电压检测系统和电流检测系统中的 VCM 区别是什么?  

谢谢。

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    AMC1302具有差分输入和差分输出、这就是您看到 VCM 输入和输出规格的原因。  AMC1311具有单端输入和差分输出、因此没有 VCM 输入规格、只有 VCM 输出。