This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:XTR110

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, XTR110, AFE4900, ADS1294R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257642/xtr110-xtr110

器件型号:XTR110
主题中讨论的其他器件: AFE4900ADS1294R、ADS1298

您好!

我将测量 ECG 信号。 是否可以使用环路供电式 IC (-20mA 变送器)来降低 ECG 输出噪声? 对于人体来说是安全的吗、因为其电流远高于 人体可以承受的电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hannaneh:

    ECG 信号的 振幅相对较小、从10µV μ V 到5mV 不等、频率范围相对较低、从0.05Hz 到大约~40Hz 不等。  LA 和 RA ECG 探头通常与非常低的噪声(低频率1/f 噪声)仪表放大器连接、以在 通过 ADC 进行处理或转换到数字域之前增益 ECG 信号。  电极在许多情况下会表现出高阻抗输出、因此需要一个非常高阻抗的差分输入仪表放大器前端、其中探头放置在相对靠近仪表放大器级的位置。  

    为了降低噪声、关键是使用噪声极低的仪表放大器前端来增加信号、并结合输入低通 R-C 滤波器来减少模拟域上的 EMI 和高频噪声。 数字滤波器和 DSP 也经常与外部模拟滤波器结合使用。  我们提供集成式 Δ-Σ ADC 解决方案、其中将完整的放大器前端整合在专用于生物电势测量和 ECG 应用的单个器件中。

    以下资源可能有助于提供有关 ECG 前端的信息:

    https://www.ti.com/solution/electrocardiogram-ecg

    https://www.ti.com/video/6269767539001

    下面 是一个使用分立式运算放大器和 SAR ADC 分立式解决方案的 ECG 前端示例:
    https://www.ti.com/lit/ug/slau516/slau516.pdf

    XTR110是一款三线电流变送器。  该器件适用于不同类型的工业应用、可接受单端电压信号、将电压转换为电流、并远距离传输电流信号、适合工业应用。  4 -20mA 变送器旨在控制中心与传感器或传动器之间远距离传输数据。 这是可行的、因为基尔霍夫定律指出、电流在闭环的任何点都是恒定的。  XTR110电流发送器器件仅提供单端输入、并且噪声不是特别低、也不是高阻抗输入器件、因此不会直接与 ECG 探头连接、也不会成为有助于降低噪声的器件。  

    您可以通过以下链接了解-20mA 应用:

    [常见问题解答]利用-20mA 电流环路变送器(XTR)进行设计:常见问题解答链接

    谢谢!

    路易斯  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:


    感谢您抽出宝贵时间回答我的问题。 您提供的参考资料为我提供了很多信息。  我阅读了许多常见问题解答、并有其他一些问题:
    可否使用其他 TI IC 设计一个电路、以便提供一个电路来传输电流而不是电压、但传输较低的电流以便在 ECG 测量中保护人体安全?  因为噪声不会影响电流传输。
    2-什么是用于测量信号的最佳 IC 或解决方案? ADS129xR 或 AFE4900等? 如何使用电池为此提供无线通信?
    3-如果我要使用 ADS1294R、有没有合适的评估套件? 我们根本无法为人类使用此类评估套件、需要什么样的保护电路? 我是否需要设计自己的电路?
    4-我发现很多人在测量 ECG 信号时有运动噪音的问题,因为运动会给 ECG 读数增加额外的肌肉和骨骼信号。 如果是、如何在医院中测量运行时的 ECG?
    5-最后一个问题是,我可以通过减小电极电缆的尺寸来在患者旁边使用 ADS1294R 板(以减少噪声)吗?

    非常感谢

    汉纳赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hannaneh:

    1-是否可以使用其他 TI IC 设计一个电路、用来提供一个传输电流而不是电压的电路、但该电路必须保证人体在 ECG 测量中能安全?  因为噪声不会影响当前的传输[/报价]

    我不知道 TI IC 会传输特定于人体 ECG 测量的电流。

    TI.com 上提供了 ADS1298和 AFE4900的评估板:

    https://www.ti.com/tool/ADS1298ECGFE-PDK

    https://www.ti.com/tool/AFE4403EVM

    如果您对 ADS1294R 和 AFE4900有疑问、请在数据转换器论坛上提交新问题。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/

    谢谢。此致、

    路易斯