This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:验证器件引脚根处的裂纹原因

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262249/xtr105-verify-the-cause-of-crack-at-the-pin-root-of-the-device

器件型号:XTR105

七月172023从 Mouser 订购 XTR105PA 100片平板电脑,订单号: 29530005检查发现大多数足根有裂纹(见图). 这种情况是由生产过程还是器件本身

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的封装工程师进行了讨论。  电镀金属上的标记是 PDIP 封装上引线成型工具产生的正常伪影。  该标记是在 PDIP 封装上的引线成型工具弯曲的镀层金属上的正常/预期特征。

    谢谢。此致、

    路易斯