请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6720 我已使用 TISpice 和 LMH6720进行了仿真。
我得到 SoM 奇怪的结果、其中我不知道是 SPICE 模型误差还是确实存在误差、并且我在数据表中遗漏了一些内容??
我本来希望能够顺利地提供大约3.4V 的输入信号。
现在输入变为低阻抗、电压约为2.6V!
该仿真会将+输入从0扫描到3V。 对输入端的电流进行监控。
很棒的评论!
/μ Håkan