This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD108:用于更高电压的模拟 PWM

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262327/tipd108-analog-pwm-for-higer-voltages

器件型号:TIPD108

我目前正在查看 SLAU508 TI 模拟脉宽调制
我有一些技术性疑问、想澄清。
在这种情况下、电路利用三角波发生器和比较器生成脉宽调制(PWM)波形、使用运算放大器和比较器、占空比与输入电压成反比。

 我要尝试了解的是、如何将此电路板用于6V 至20V 的输入电压范围?

 在仿真时、仅当输入电压接近 Vcc 或 Vref 时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要生成一个介于6V 和20V 之间的三角波(如果这些是0%和100%限值);请参阅用户指南的第2.2节。 还要调节施加到输入信号的直流偏移(第2.1节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢克莱门斯持续的卓越支持。