主题中讨论的其他器件:OPA2350、
大家好、
如果 TLV9302IDR 更适合新设计(更好的电源),您能帮助比较 TLV9302IDR 和 OPA2350UA_2K5吗?
谢谢
利利连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lillian:
感谢您的联系!
下面是 TLV9302IDR 和 OPA2350UA_2K5的快速比较表:
TLV9302是一款双通道、 40V、 1MHz 的双通道、低功耗运算放大器、主要用于功耗敏感型应用。 我们目前在 TI.com 上提供超过670ku 的以下 链接。
另一方面、OPA2350UA_2K5是双单电源、 5.5V , 38MHz 轨到轨、高速、低噪声运算放大器。 我们目前在 TI.com 上的以下 链接中拥有超过290ku 的数量。
TLV9302IDR 目前采用300mm 晶圆制造、适用于较新的设计。 300mm 晶圆制造可以为我们提供更好的这些器件供应。
如果您的问题得到了解答、请告诉我。 祝您度过美好的一天!
此致、
亚历克斯·苏达