This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:将 TLV9302IDR 与 OPA2350UA_2K5进行比较

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, TLV9302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267218/tlv9302-compare-tlv9302idr-with-opa2350ua_2k5

器件型号:TLV9302
主题中讨论的其他器件:OPA2350

大家好、

 如果 TLV9302IDR 更适合新设计(更好的电源),您能帮助比较 TLV9302IDR 和 OPA2350UA_2K5吗?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要比较运算放大器、可使用 搜索功能、选中最左侧列中的两个器件、显示所需列、然后点击"Compare"按钮即可显示比较 页面

    TLV9302和 OPA2350都处于活跃状态、并具有大量库存(如产品页面所示)。 它们具有非常不同的电气特性;在电路中不可能替换另一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    感谢您的联系!

    下面是 TLV9302IDR 和 OPA2350UA_2K5的快速比较表:

    TLV9302是一款双通道、 40V、 1MHz 的双通道、低功耗运算放大器、主要用于功耗敏感型应用。 我们目前在 TI.com 上提供超过670ku 的以下 链接

    另一方面、OPA2350UA_2K5是双单电源、 5.5V 38MHz 轨到轨、高速、低噪声运算放大器。 我们目前在 TI.com 上的以下 链接中拥有超过290ku 的数量。

    TLV9302IDR 目前采用300mm 晶圆制造、适用于较新的设计。 300mm 晶圆制造可以为我们提供更好的这些器件供应。

    如果您的问题得到了解答、请告诉我。 祝您度过美好的一天!

    此致、

    亚历克斯·苏达