This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074ACN

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269699/tl074-tl074acn

器件型号:TL074

我将 TL074ACN 用于电压感测600V、其设计如下所示。

在控制器输入和 OPA 输出端、噪声非常高。

我们 曾尝试 通过 RC 滤波器将其移除、  但结果并不显著。 r 的值为10 Ω、c 的值为1000微法拉第。

1.除了数字滤波之外、我们可以用什么模拟电路来滤除噪声?

请帮助我们了解过滤噪声的可能解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、欢迎访问 e2e 论坛。

    简单输入滤波器可降低噪声。 我还在输出中添加了滤波器。 额外的好处是、超量程的输出电流远小于直接齐纳二极管。  

    从 MCU 3V 可得出1.5V 偏移。

    50Hz 增益为-48.66dB (271分频)、100kHz 增益为127dB、低于50Hz 增益  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家的帮助、我还有一些问题需要回答
    如果我们要测量无偏移的直流电压(0到600V)、您的建议电路将进行哪些修改?
    1.是否可以加入滤波电路来直接滤除输出端的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不匹配的输入、可以将失调电压设置为0V、因此移除 R2并使 R7为15k。 输出为 IN/271 + 0V、因此全范围(600V)是2.21V 输出。 对于较小的超范围功能、增大 R4和 R7和/或减小 R1和 R3

    有关滤波器设计、请参阅这一在线工具; webench.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在不同温度下测试的 OPA 及其值会发生变化、如何在您建议的电路中补偿温度影响。 我们将在25摄氏度和65度测试该 OPA。  我在不同温度条件下连接数据、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,

    25°C 公式为 y = 5.1mil X - 1.6mV

    65C 公式为 y = 3.2mil X - 3.2mV

    1.6mV 的偏移变化很小。 增益变化很大。  与15k 和30k 电阻相比、此增益是由4M 电阻器设置的。

    所有这些电阻器是否处于相同温度下?

    4M 电阻需使用多少个电阻? 电压 调制 及其温度 系数 可能会产生影响。

    如果您绘制同相输入(输入信号)上的电压图表、您将看到与输出中相同的增益损耗。 原因是电阻器需要具有相同的温度系数、越低越好。