主题中讨论的其他器件:LM2904B
嗨、团队,
偏置电阻器和反馈电阻器的值范围是多少?
R106和 R107电阻的增加可以有效地抑制 Vos。 然而、电阻本身的增加也会引起噪声。 因此、选择R106和 R107电阻值的范围是多少? 如果我使用100k 和200k、是否会出现问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
偏置电阻器和反馈电阻器的值范围是多少?
R106和 R107电阻的增加可以有效地抑制 Vos。 然而、电阻本身的增加也会引起噪声。 因此、选择R106和 R107电阻值的范围是多少? 如果我使用100k 和200k、是否会出现问题?
谢谢!
嗨、Guohai、
差分放大器的性能会随着阻抗匹配程度变差而降低。 您可以在 PSpice for TI 或 TINA-TI 等 SPICE 仿真器中仿真无源器件的效果。 消除偏移的更好方法是通过 R312向同相节点施加较小的直流电压(通常由 DAC 完成)。 此外、失调电压可以在两个方向上发生、是否计划逐个更改 R106/107或 R109/R312以使用输入偏置电流来消除失调电压? 这种方法的规模不大。
至于噪声、重要的是电阻器噪声不会成为系统中的主要因素。 您可以使用以下视频中的方法手动计算噪声: https://www.ti.com/video/4078839879001、也可以使用以下视频中的方法进行仿真: https://www.ti.com/video/4080198391001。根据经验、您的电阻器噪声频谱密度将遵循以下趋势、但从噪声频谱密度转向输出噪声可能会变得有点复杂。 查看输出噪声的最简单方法是通过仿真或通过 模拟工程师计算器。 这些工具将帮助您确定最适合您的应用的选项。
由于这因应用而异、很难设定最佳组件值的基准。 如果您对上述设计资源还有任何疑问、敬请告知。
此致!
杰瑞
国海市
如果 R106和 R107增加10倍、引脚输入上的等效并联阻抗增加10倍。 电流噪声会增加10倍、而偏置电流误差也会增加。 由于输入端的阻抗不再匹配、因此输入偏置电流误差现在是主要的误差源。 您可以在下面的仿真中看到这一点。 我使用了一个理想放大器、以便仅显示偏置电流产生的误差。 您的电路中会存在失调电压、共模误差、电源误差和其他非理想因素。 该仿真仅展示单个误差源以及更改阻抗如何改变误差。
使用 LM2904B 10nA 的标准输入偏置电流和0.5nA 的输入失调电流、可以看到输出的误差为10uV。 由于输入误差相等但刚好相反、因此它们可以抵消。
将 R106和 R107 (原理图中的 R1和 R2)增加10倍、我们现在看到输出额外的1.79mV 误差。 这是与输入偏置相关的误差增加了179x。
对于差分放大器架构、匹配输入端的电阻非常重要。 不匹配会导致误差大幅增加。
此致!
杰瑞