This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:输入电平和高侧应用查询

Guru**** 1112110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, OPA325, INA180, OPA2992
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272568/tlv9051-inquiry-for-input-level-and-high-side-application

器件型号:TLV9051
主题中讨论的其他器件: OPA325INA180OPA2992

大家好、TI 支持团队

我们正在审查一款使用 TLV9051IDCKR 的产品。

请在下方确认查询。

问题1: Rshunt 两端即 IN+和 IN-的电压输入差为20到35mV。

由于上述电平差、是否可以正常打印?

问题2. 数据表仅提及低侧电流检测。

不能将其用作高侧电流检测?

对于性能相同的产品、请推荐具有高侧电流检测功能的产品。

或者、如果有更便宜的电流传感器产品、请推荐。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TLV9051在最坏情况下的失调电压为2mV。 您必须自行决定这对您来说是否足够准确。

    2. TLV9051具有轨到轨输入,但失调电压在低于正电源约1V 时会变差:

    有些通用运算放大器的性能在正电源附近更好、例如 OPA325、但价格更高。

    但可以考虑使用具有固定电压增益的电流感应放大器 INA180/181。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:  

    克莱门斯对这两个问题都做了很好的解释,所以我很抱歉我在我的任何重复。  

    1. 清洁剂正确。 整个温度范围内的最坏情况偏移电压为2mV。 大多数器件不会有2mV 的失调电压、但您在设计系统时需要考虑这一点。 这是我们在数据表中显示的失调电压分布。  

    2.克莱门斯也是对的。 在高侧电流感应中使用运算放大器时、您必须考虑到您会看到失调电压发生变化。 我们有一份文档详细介绍了如何 使用运算放大器进行高侧电流检测  、我强烈建议您查看该文档、因为相比之下、该文档进行了更深入的介绍。 请注意、文档中将讨论 OPA2992和其他高电压器件、这些原理仍然适用于诸如 TLV9051的低电压器件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    R·克利夫