This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:2放大器解决方案备选方案

Guru**** 2191865 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA521, OPA548, ALM2402-Q1, OPA551, OPA547, OPA593, OPA552, ALM2402F-Q1, OPA567, OPA569, OPA564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274500/opa593-2-amplifier-solution-alternative

器件型号:OPA593
主题中讨论的其他器件: OPA552、OPA521 、OPA548、 ALM2402F-Q1、ALM2402-Q1、 OPA567OPA569OPA564、OPA547、OPA551

大家好!

我希望在为 OPA593选择替代解决方案时获得一些帮助、建议的应用是用于测试和测量源测量单元。 强制电压通道需要能够提供-250mA 220的电流。 在给定0-2.5V 输入信号和0-5V 输出的情况下、放大器只需要两个增益。 该器件具有应用所需的所有技术要求、能够将力/增益放大器级组合到单个元件中、但由于原产国的要求、因此不适合选择。 我想知道是否有任何其他选择可以直接取代此设备、让其拥有不同的 COO? 如果不是、对于给定的精密/功率放大器组合、是否建议采用2放大器解决方案? 除了集成/尺寸之外、折衷还有什么?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:  

    [报价 userid="523628" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274500/opa593-2-amplifier-solution-alternative "]在给定0-2.5V 输入信号和0-5V 输出的情况下,放大器只需两个增益。 [/报价]

    随附是可能满足要求的备用功率放大器、请参阅下面的链接。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html?keyMatch=POWER%20AMPLIFIER&login-check=true#480=1&451typ=0.12%3B1&1261max=5.5%3B90&

    OPA593具有用于功率放大器的小型 IC 封装。 或者、您可以使用 ALM2402-Q1、ALM2402F-Q1、OPA521或 OPA567作为应用的功率放大器。 OPA551、OPA552、OPA547、OPA548、OPA569或 OPA564 也可满足电流要求、但这些占用空间非常大。  

    最后、您可能还会考虑在驱动应用中使用常规精密运算放大器+电流升压器、但单个功率放大器是驱动解决方案的最佳选择。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!