This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:失调电压漂移问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LMV358A, LM358LV, LM2904LV, LM2904B, LM2904BA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277909/lm2904-offset-drift-issue

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: LMV358ALM358LV、、、

在传感器项目(惠斯通电桥配置压力传感器的低成本仪表放大器)中、我们使用的是 LM2904DGKR、但在标有23TI 的批次上、我们遇到了疑似失调电压温漂。
可疑情况是 Vos (失调电压)的时间偏差、不在规格范围内、但与初始值不同。 漂移范围为1-2mV。 我们询问 Teaxas 有关器件的故障分析、他们在器件上回答了 NTF (TI 质量报告2023年10月05日–修订版 A QEM-CCR-2310-00068 [CPR231088550])。 未执行测试 A-B-A、因为在每个 PCBA 上、运算放大器连接到特定的惠斯通电桥并单独校准、因此不能对其进行切换、因为零失调电压修整是唯一的: 此外、漂移的变化不是时间偏差、而是失调电压的突然变化、之后会保持稳定、因此如果组装在另一个电路上、则无法识别和检测到该变化。
但我想知道您能否为我们提供更多设计信息、尤其是 Vos 的预期时间漂移(老化)、以及您能否为我们提供任何可能的建议或提示、以便如何分析和检测这些问题的根本原因以及可能的解决方案 (考虑到它是一种低成本的应用、还建议我们可以更换 IC)。
感谢您发送编修。
费莫·法切蒂
研发工程师

Kolektor Microtel S.r.l .•Via G. Di Vittorio 5•20065 Inzago (MI)•意大利
电子邮件:Fermo.Facchetti@kolektor.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904是一款低成本器件;未指定随时间变化的温漂、因此对于不同的裸片设计可能会有所不同。

    更便宜且更好的替代方案是 LM2904B (A)或低电压下的 LM2904LV/LM358LV/LMV358A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fermo:  

    为了增加 Clemens 的注释、 更好的低成本解决方案是更新版本 LM2904B/LM2904BA、它改进了 LM2904的偏移和偏移漂移规格。

    如果失调电压/温漂是关键参数、您也可以在我们的目录中搜索符合所需标准的器件: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html 

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利