This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TLV9062:TI 的 PSpice》、Vos

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277918/tlv9062-pspice-for-ti-vos

器件型号:TLV9062

大家好、

 

我在 PSpice for TI 上使用 TLV9062缓冲器电路得到了奇怪的 Vout 值。 有关偏置点仿真结果、请参阅下面的。

  

数据表指出 Vos 典型值为±0.3mV。 在我的理解中、由于 G=1V/V、Vout 应接近±0.3mV。 但仿真显示为+50mV。

我缺少什么吗? 对于缓冲器配置、Vos 的概念是否不同?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、  

    感谢您的联系!

    为了实现 数据表中列出的±0.3mV 的典型 Vos、放大器必须配置为数据表测试条件。 TLV9062数据表第15页顶部列出的条件如下:

    在 VS (总电源电压)=(V+)–(V–)= 1.8V 至5.5V、TA = 25°C、RL = 10 kΩ 连接到 VS/2、VCM = VS/2且 VOUT = VS/2条件下(除非另有说明)

    考虑到这一点、您可以使用几种方法来配置此电路。

    1.这可以通过 使用一个接地的非反相端子将电源从+5V 分离到+-2.5V 来完成。 请查看下面的一个相关示例。




    2.不过,在单电源配置中,您可以添加差分电压(位于 PSpice 库的"模拟行为模型"类别中),然后获取电阻负载的差值。 有关如何配置此函数的示例、请参阅以下内容:



    如果您有任何其他问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助!

    此致、

    亚历克斯·苏达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的建议。

    此致、

    黑海市