您好!
假设我使用的是 Vs=+/-18V、在尝试输出+18V 时、输出发生短路。 根据 数据表中的图9、例如、在85°C 时、输出电流(或 ISC)将为~μ A 16mA、最高为15V。 由于 IC 似乎没有像热关断这样的保护功能来自行关闭、(1)这是否意味着它将继续以15V 的电压输出16mA、直到短路消除? (2)当所有4个放大器都短接至 GND 以便所有放大器同时消耗 ISC 时、输出 ISC 是否会持续施加应力或损坏器件(3)(2)是否仍然适用?
最佳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
假设我使用的是 Vs=+/-18V、在尝试输出+18V 时、输出发生短路。 根据 数据表中的图9、例如、在85°C 时、输出电流(或 ISC)将为~μ A 16mA、最高为15V。 由于 IC 似乎没有像热关断这样的保护功能来自行关闭、(1)这是否意味着它将继续以15V 的电压输出16mA、直到短路消除? (2)当所有4个放大器都短接至 GND 以便所有放大器同时消耗 ISC 时、输出 ISC 是否会持续施加应力或损坏器件(3)(2)是否仍然适用?
最佳
您好、Dyson、
当 OPA4188由 ±18V 电源供电时、例如在85°C 的温度下并将输出短接至 GND、而放大器尝试将输出驱动至+18V、则该器件将提供~μ A 16mA 的拉电流。 如果驱动负电压、则输出端可以灌入 -17mA 的短路电流。、符合数据表图9的规格。 在消除短路情况之前、器件会尝试拉取或灌入短路电流。
表7.1列出了 OPA4188器件的绝对最大额定值。 数据表仅提供了器件将能够承受持续、基于 每个封装一个放大器而不会损坏 。

此致、
路易斯