This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701-Q1:需要了解 TLV1701 QDBVRQ1元件的压摆率。

Guru**** 1185740 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805-Q1, TLV1701-Q1, TLV1811-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278568/tlv1701-q1-need-to-know-slew-rate-of-the-tlv1701qdbvrq1-component

器件型号:TLV1701-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV1811-Q1、TLV1805-Q1

我们使用 TLV1701QDBVRQ1器件设计了非反相比较器。 我们的电路需要根据输入提供+/- 12V PWM 输出。 我们在实际电路板中看到的是压摆率问题。 对于同一个电路、我们在仿真中看到了良好的响应。 因此、我们需要了解比较器 IC TLV1701QDBVRQ1的压摆率、它是否在1KHz 的频率下工作。

原理图:

...

 

仿真结果:

电路板上显示的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、您必须使用编辑框底部的"插入"/"图像"菜单。

    TLV1701-Q1具有集电极开路输出、因此上升沿速度取决于上拉电阻和负载电容。 要加快速度、请使用较小的电阻器。 或者、使用具有推挽输出的比较器、例如 TLV1811-Q1或 TLV1805-Q1 (它们具有不同的引脚排列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    Madhan,

    感谢您的联系。 有些图像无法附加。 转换速率是一个针对放大器的技术规格。 对于比较器、上升和下降时间列于数据表的开关特性表中。  但是、正如 Clemens 提到的、上升时间是由上拉电阻器的 RC 时间常数和开漏输出的负载电容决定的。 下降时间是由饱和电阻和容性负载决定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。 我们错误地在输出端安装了电容器。 它的作用类似于 RC 滤波器。 现在我们的电路运行正常。  

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 感谢您的支持。