This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA781:出售吗?

Guru**** 1128780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282917/ina781-available-for-sale

器件型号:INA781

您好!  

您对 INA781何时可供出售有任何想法或信息吗?  

谢谢!  

艾达里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    当前计划是让 INA781在24年结束时释放。

    预览版(PINA781AIDEKR)目前可 在此处获取

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:  

    感谢您的快速回答。  

     PINA781AIDEKR 缺货:)  

    我已经测试了 INA780-INA781EVM 、我对测量的结果和精度非常满意、因此我想将该传感器用于一个将持续到年底的项目中。  

    您能否告诉我、 PINA781AIDEKR 是否会在此时间范围内再次供货?  

    谢谢!  

    艾达里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    感谢对设备的良好反馈,真的很高兴听到它正在为您工作!

    请访问 samples.ti.com 并提交 PINA781AIDEKR 的申请。 这将是在这些器件上市之前为您提供其中一些器件的最简单方法。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易  

    感谢您的支持。  

    我已提交请求。

    度过美好的一天和周末

    艾达里安