您好、TI 团队、
我将尝试在 TINA TI 中复制 ALM2403-Q1原理图设计仿真、如以下应用手册所示。
我无法 在 TINA TI 中复制确切的正弦 PWM 输入、如上图所示。
如果可能、请与我分享 PWM 正弦波 文件(f SW_320kHz = 320kHz、3.3 Vp-p)。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我将尝试在 TINA TI 中复制 ALM2403-Q1原理图设计仿真、如以下应用手册所示。
我无法 在 TINA TI 中复制确切的正弦 PWM 输入、如上图所示。
如果可能、请与我分享 PWM 正弦波 文件(f SW_320kHz = 320kHz、3.3 Vp-p)。
谢谢!
您好、Sangeetha、
如果可能、请与我分享 PWM 正弦波 文件(f SW_320kHz = 320kHz、3.3 Vp-p)。
以下两个示例展示了如何仿真和滤除 SPWM 信号。 一种使用比较器、另一种使用行为模型来生成 SPWM 信号和激励正弦波形。 对于仿真目的、后一种方法更加灵活。
在下面的主题中、我们讨论了应用手册中的 MFB。 或许它对您有用。
图中包含了具有两个 SPWM GPIO 端口的类似分解器仿真。 应用手册中发布的内容是使用单个 SPWM 或 SPWM 发生器来生成10kHz 正弦波形。
e2e.ti.com/.../ALM2402F_2D00_Q1-300kHz-SPWM-Resolver-10192023.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德