This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:OPA2187IDGKR

Guru**** 2502015 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286291/opa2187-opa2187idgkr

器件型号:OPA2187

可以如以下列表中所示在数据表中提供缺失的数据(OPA2187IDGKR)

电流-电源(最大值)。

输出电压摆幅高位(VOH)。

输出电压摆幅 低位(VOL)。

4.输出电流(最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

     OPA2187数据表的电气特性部分提供了该信息。 这些规格因使用的电源电压范围而异。 请参阅下面的高压电源范围(+8V 至+36V)规格。

    此致、

    扎赫