我们之前的设计中使用了 AD582KD 放大器。 我们将重新设计同一个电路。 为此、我们需要相同规格的采样保持放大器。 请说明 LF398N/NOPB 是否与 AD582KD 兼容、或提供其他合适的替代方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Pradeepraj 您好、
LF398N/NOPB 是否与 AD582KD 兼容或提供其他合适的替代选项。
根据交叉参考搜索结果、LF398MX 或 LF398具有与 AD582 IC 相同的功能、但它们不是 P2P 兼容。 括号是 LF398的链路。
https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=AD582KD
如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德
你好,Srikanth
输入电压范围的这种差异是否造成任何问题? 我的设计中的电源为+/-15V。
如果看一下 AD582、它的数据表指定值是+/-15V、而"最高+/-12V"是该器件的 VCM 范围。 "至"措辞的定义不明确、表示其为近似电压范围。
输入电压范围的这种差异是否造成任何问题? 我的设计中的电源为+/-15V。
在 LF398-N 数据表中、双电源电压也是+/-15Vdc、VCM 或 Vin 范围限制为-11.5V 至+11.5V、这与 AD582类似。 Vin 范围可在 +/-15VDC 下为器件提供更精确的输入范围。
如果 Vin 未在指定的共模输入范围内工作、那么该器件的输出可能是非线性的、这是应该避免的。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德