This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:LF398N/NOPB 和 AD582KD 之间的兼容性检查

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LF398-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1277587/lf398-n-compatibility-check-between-lf398n-nopb-and-ad582kd

器件型号:LF398-N

我们之前的设计中使用了 AD582KD 放大器。 我们将重新设计同一个电路。 为此、我们需要相同规格的采样保持放大器。 请说明 LF398N/NOPB 是否与 AD582KD 兼容、或提供其他合适的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeepraj 您好、  

     LF398N/NOPB 是否与 AD582KD 兼容或提供其他合适的替代选项。

    根据交叉参考搜索结果、LF398MX 或 LF398具有与 AD582 IC 相同的功能、但它们不是 P2P 兼容。 括号是 LF398的链路。  

    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=AD582KD

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    输入电压范围如下所示、

    在 AD582数据表中、

    在 LF398-N 数据表中、

    输入电压范围的这种差异是否会造成任何问题? 我的设计中的电源为+/-15V。

    此致、

    斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srikanth

    输入电压范围的这种差异是否造成任何问题? 我的设计中的电源为+/-15V。

    如果看一下 AD582、它的数据表指定值是+/-15V、而"最高+/-12V"是该器件的 VCM 范围。 "至"措辞的定义不明确、表示其为近似电压范围。  

    输入电压范围的这种差异是否造成任何问题? 我的设计中的电源为+/-15V。

    在 LF398-N 数据表中、双电源电压也是+/-15Vdc、VCM 或 Vin 范围限制为-11.5V 至+11.5V、这与 AD582类似。 Vin 范围可在 +/-15VDC 下为器件提供更精确的输入范围。

    如果 Vin 未在指定的共模输入范围内工作、那么该器件的输出可能是非线性的、这是应该避免的。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德