This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL391B:什么'迟滞?

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TL391B, TL331, LM339, TL391LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287893/tl391b-what-s-the-hysteresis

器件型号:TL391B
主题中讨论的其他器件: TL331LM339TL391LV

大家好、

我正在简单的应用中使用 TL391B。 1Hz 方波输入到同相端口、同时对反相端口施加固定电压、TL391B 通过3.3V 电源供电、请参阅下面中的原理图:

我们在下面的中得到了测试波形、CH1 (黄色)是同相端口、CH2 (蓝色)是反相端口、而 CH3 (红色)是输出。 我们可以看到这里的 Vout 变大。  

我查看 TL391B、仅发现失调电压为4mV 电平、因此我不知道其根本原因是什么、可能 TL391B 的迟滞非常大? 您能帮我指导一下这个问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wiki:

    TL331系列没有内置迟滞。

    但超出了输入电压范围。 额定输入范围是 Vcc-2V、或者在3.3V 电源上最大1.3V。 这就是您看到此问题的原因。 将您的输入电压降至1.3V 以下、或者将比较器电源电压升至4.4V 以上。

    请参阅 LM339系列的第2节应用手册:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的解释、这个链接很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiki:

    很高兴为您提供帮助。

    如果您需要快速修复、请尝试使用全新的 TL391LV、它具有轨到轨输入、应能够直接替换 TL331。