This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:反馈电阻器的最小值

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, LMH6703
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292208/ths3491-minimum-value-of-feedback-resistor

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: LMH6703

我在同相放大器配置中的 TI 演示板上使用 THS3491。 增益设置为6dB (2V/V)。

为了获得尽可能低的噪声系数、我尝试降低反馈电阻器值。

似乎至少在演示板上、RF (R4)的限制约为470Ohm。 如果 RF 低于、它将在大约250MHz 处开始振荡。

是否有可能克服这种行为并以某种方式增益相位裕度? 是否有其他更好的稀释部分。

我的要求包括:

增益= 2V/V = 6dB

100 Ω 时、Uout = 4Vpp

同相放大器。

3dB 带宽200MHz

放大器的噪声系数= 18dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    遗憾的是、将电阻器值降低至470欧姆可能会导致不稳定、因为相位裕度低于45度。 使用电流反馈放大器、降低 Rf 和 Rg 值将导致频率响应中出现较大的增益峰值、从而导致不稳定。 此外、如果不显著降低带宽、就无法提高相位裕度、这会影响您的另一个应用限制。  

    您能分享如何测量放大器的 NF 吗?

    我建议查看 LMH6703。 数据表建议使用560欧姆的射频、但根据我整理的几个仿真、可以降低射频并且相位裕度仍然大于45度、我在下面附上了这些仿真。 此外、我使用了以下资源(链接)来计算 NF。 为 LMH6703使用300欧姆的射频、NF 应约为18dB。  

    e2e.ti.com/.../LMH6703_5F00_stability_5F00_E2E.TSC

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我通过 R&S Fsw 噪声选项和外部 R&S 噪声源来测量 NF。

    此致

    克里斯蒂安